我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器隔离模块配置原则是什么?
问题描述:
MTZ空气断路器在什么情况下需要配置隔离模块?配置原则是什么?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1)当需要诊断和通讯线圈时,Micrologic X 的内部隔离模块必须根据 IEC 60664-1(高达12kV 的标准)提供加强绝缘。它安装在线圈和 Micrologic X 之间。除了提供配电网络和 MicrologicX 之间的隔离,它还提供线圈之间的绝缘。因为线圈可以由不同的电压供电,所以必须配备隔离模块。

2)无论安装的几个数量的线圈,都只需要一个隔离模块。

3)为了安全起见,必须避免将 277-380 / 480 V 线圈与 24/48 V 线圈混用在一台断路器上。