FA366470
FA366470
我们今天能为您提供什么帮助?
B3控制器共用同一个公共端的不同通用输入点,可否混接不同类型的输入信号?
问题描述:
B3控制器共用同一个公共端的不同通用输入点,可否混接不同类型的输入信号?
所属产品线:
Andover Continuum
解决方法:
B3
控制器共用同一个公共端的不同通用输入点,可以混接不同类型的输入信号。
首次发布日期:
2018/12/28
修订日期:
2020/6/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Andover Continuum
探索更多
范围:
Andover Continuum