怎样将MDI中Configure Logging and Calculation工具生成的运行量用OPC发布出去?
问题描述:
怎样将MDI中Configure Logging and Calculation工具生成的运行量用OPC发布出去? 所属产品线:
电能管理系统PME解决方法:
MDI中的Configure Logging and Calculation 工具可以帮助modbus计算测量量的Low, High 和 Mean的值,如下说明怎样将这些数据用OPC server的方式发布出去,供第三方OPC client 读取。
1. 在MDI中打开设备类型
2. 点击右上角的Configure logging and Calculation
3. 将您需要计算量的‘Calculate' 勾选上,然后单击OK 推出。

4. 在MDI中右键创建的设备名选择高级属性,单击Factory Information
5. 在弹框中的Compliance处填写ION_COMPLIANT(所有字母都必须大写)单击OK 推出。

6保存MDI 创建的设备类型,在tool中选择Update Device Type然后退出MDI。
7 在Designer 中打开需要做OPC发布的设备, 右键单击Maximum 1/Minimum 1/Average 1,选择OPC,从弹框中选择需要通过OPC发布的测量量,然后用工具栏中的文档-导出,来发布。

通过OPC client 工具可以测试数据是否发布成功。
是否有帮助?