我们今天能为您提供什么帮助?

ABL8通用型开关电源自带辅助触点的作用是什么?

问题描述:
ABL8通用型开关电源有一个触点,此触点的作用是什么?

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

ABL8通用型开关电源除了ABL8RPS24030,其他型号ABL8RPS24050、ABL8RPS24100、ABL8RPM24200、ABL8WPS24200和ABL8WPS2440都自带一组常开触点,此触点的作用是指示输出电压是否正常,当Uout≥21.6V时,触点动作,由开点变成闭点,小于21.6V时,触点不动作。