我们今天能为您提供什么帮助?

有些RE22时间继电器上有个TIMED/INST的旋钮是做什么的?

问题描述:
RE22时间继电器上TIMED/INST旋钮的作用

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

这个是R2继电器延时/瞬时功能设置。有些RE22继电器的R2继电器是可以设置为延时或者瞬时的,如果设置为TIMED则是延时,如果设置为INST则是瞬时。

如下图A功能,如果R2在INST的位置,则R2继电器在电源上电时就动作,如果在TIMED位置,则和R1一样延时后动作。