我们今天能为您提供什么帮助?

RE22系列时间继电器的时间怎么调?

问题描述:
RE22延时时间设置问题

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

RE22系列一般有2个旋钮来调整时间,上面的旋钮调时间范围,下面的旋钮微调。

以RE22R2AMR继电器,设定时间8S为例,将上面的旋钮调至10S,下面的旋钮调至8即可。

注意:RE22还需要考虑精准度的范围,无法达到百分百的精确时间。精准度以满程为基数,按照IEC 61812-1标准,25度时的精准度为满量程的+/- 10 %