我们今天能为您提供什么帮助?

在ATV212上,火灾模式与LonWorks命令兼容吗?

问题描述:
在ATV212上,火灾模式与LonWorks命令兼容吗?需要怎么设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果通信切换到LonWorks,火灾模式和强制模式仍然可用。

火灾或强制模式功能不能用LonWorks来激活。只有通过逻辑输入激活。

需要配置参数F650、F659和F294。

在逻辑输入上定义火灾或强制模式:例如F112=52(强制模式)或53(火灾模式)。

然后你可以用Lonworks进行标准操作。在紧急情况下,激活对应于F112的LIR,并启动火灾(或强制模式)。