我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610模拟量输出AQ1设成电机电流类型4-20MA但反馈的电流小是什么原因?

问题描述:
ATV610模拟量输出AQ1设成电机电流类型4-20MA但反馈的电流小很多是什么原因?需要怎么换算?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

当AQ1设成电机电流,4-20MA对应的是0-2倍的变频器额定电流,反馈接收设备量程也需要按这个对应关系设置,否则按一倍电机额定电流计算就会出现反馈电流小。

那把4-20MA对应一倍变频器额定电流是否合理呢?因变频器有过载电流,过载电流一般会大于额定电流,如果4-20MA对应一倍变频器额定电流,那超过变频器额定电流时将只能反馈变频器额定电流,超过变频器额定电流部分无法显示,所以4-20MA对应0-2倍的变频器额定电流是比较合理的。