我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器R1继电器定义为操作状态“故障”,在主回路不通电,使用外部24V供电的情况下,R1继电器如何动作?

问题描述:
使用外部24V供电时,继电器的动作与使用变频器24V供电时动作相同

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器使用外部24V供电时,在主回路不通电的情况下,变频器面板状态显示NLP;

当R1继电器定义为操作状态“故障”时,故障输出继电器R1有两种输出状态:

R1有效条件 R1S设置为1时

常开触点R1A  R1C闭合 常闭触点R1B  R1C断开,变频器处于无故障输出状态。

R1有效条件 R1S设置为0时

常开触点R1A  R1C断开 常闭触点R1B  R1C闭合,变频器处于无故障输出状态。