我们今天能为您提供什么帮助?

可折叠模块XVUZ06如何安装固定?

问题描述:
可折叠模块XVUZ06上没有安装螺钉,是否需要配其他的附件才能安装固定?

所属产品线:
Harmony XVU

解决方法:

XVUZ06上没有安装螺钉,它必须配在直接安装基座XVUZ01XVUZ01Q(银色)XVUZ03XVUZ04上使用,可以固定在水平安装面或垂直安装面上,发光单元或发声单元垂直叠加向上安装,不可以垂直向下或向侧面安装,详见下图: