我们今天能为您提供什么帮助?

XVU的语音报警单元是否可以调节音量?SD卡如何安装?

问题描述:
XVU的语音报警单元是否可以调节音量?SD卡如何安装?

所属产品线:
Harmony XVU

解决方法:

XVU的语音报警单元可以调节音量。

XVU的语音报警单元上方有音量调节滚轮,音量调节范围为0~86dB

音量调节和SD卡安装如下图:

(注:音量是使用1KHz正弦波,在分贝仪距离产品正面1米的测量值)