ATV21变频器如何通过VIB模拟输入通道来检测PTC探头进行热监控?
问题描述:
ATV21变频器如何用来检测PTC信号?所属产品线:
ATV21变频器解决方法:
在端子PP和VIB之间连接3.3kΩ,1/4瓦的电阻,然后在端子VIB和CC之间串联3个探头。
将参数F645设置为1或2(这两个值都将VIB转换为热探头输入)
F645 = 1(故障模式:OH2故障,驱动器停止。默认模式)
F645 = 2(报警模式:OH2)
将F646设置为PTC阈值检测值。
是否有帮助?


在端子PP和VIB之间连接3.3kΩ,1/4瓦的电阻,然后在端子VIB和CC之间串联3个探头。
将参数F645设置为1或2(这两个值都将VIB转换为热探头输入)
F645 = 1(故障模式:OH2故障,驱动器停止。默认模式)
F645 = 2(报警模式:OH2)
将F646设置为PTC阈值检测值。
是否有帮助?