我们今天能为您提供什么帮助?

在无编码器的情况下,是否可以使用PTC探针连接到ATV340系列变频器的编码器接口?

问题描述:
ATV340系列变频器编码器接口如何连接PTC探针,以及如何设置相应的参数。

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

可以。ATV340系列产品功率段小于等于22KW的型号,本体自带有板载编码器接口,可以连接PTC探针,具体如下图所示,

其中,8和9号引脚用来连接PTC探针。
功率段大于22KW的型号没有板载编码器接口,可使用相应的编码器模块附件,模块上有PTC探针接口但是引脚不同,具体引脚可以查看编码器模块引脚定义。
在连接好PTC探针后,还需把菜单“编码器温度传感器”设置为“PTC”,菜单“编码器过热响应”设置为除“忽略报警”外的任何一种类型,“4.6 热量监测”菜单中的“编码器温度传感器值”功能,变频器就能启动工作了。