我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630和ATV930能否在用DP通讯做启停和给定的同时用MODBUS通讯来读取变频器的状态参数?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0和ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0能否在用DP通讯做启停和给定的同时用MODBUS通讯来读取变频器的状态参数?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630ATV930可以在用DP通讯做启停和给定控制的同时用MODBUS通讯来读取变频器的状态参数,DP通讯和MODBUS通讯可以同时存在。但是两种通讯的读写互相之间不能有冲突。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。