我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12系列变频器无“寸动频率”参数,如何修改该系列产品的寸动频率?

问题描述:
ATV12系列变频器“寸动频率”参数的设置。

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12系列变频器“寸动频率”默认值为5Hz,设置范围为0 ~ 10Hz。但变频器控制面板中无相应菜单,有两种方法可以修改,
1. 上位机安装了SoMove软件,与变频器连接成功后,软件中有“寸动频率”菜单,可进行设置或修改;
2. 变频器采用Modbus通讯控制,可在“寸动频率”的寄存器地址(16#2B67)中进行修改,该地址默认单位为0.1Hz。例如,“寸动频率”设置为10Hz,则地址中需要写入数值100。