我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ZB4BZ021和ZB4BZ022能不能与XB4的急停按钮配合使用?
问题描述:
进口金属系列有没有开孔尺寸为30mm的急停按钮,ZB4BZ021和ZB4BZ022能不能与XB4的急停按钮配合使用

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

ZB4BZ021ZB4BZ022是齐平安装配件。用途:与按钮开关头配套,形成齐平的效果。

从安装的角度上看,ZB4BZ021ZB4BZ022能与XB4的急停按钮配合。XB4的急停按钮,22.5mm的开孔,可以放入ZB4BZ021ZB4BZ022进行配套。但起不到齐平的效果。

从应用的角度上看,ZB4BZ021ZB4BZ022不能与XB4的急停按钮配合。因为急停是安全部件。需要露在外面,容易被使用者识别并进行动作。不推荐齐平安装的方式。

另外:ZB4BZ021ZB4BZ0217(黑色)通常与XB4系列的平头按钮、凸头按钮和指示灯配合使用(型号以ZB4BA, ZB4BL, ZB4BH, ZB4BV等开头),ZB4BZ022ZB4BZ0227(黑色)通常与XB4系列的选择开关和带灯按钮等配合使用(型号以ZB4BW, ZB4BA.6, ZB4BH..3, ZB4BD, ZB4BD.8 ZB4BD.9, ZB4BK, ZB4BJ等开头)。