ATV630、ATV930变频器轻载、重载模式如何通过参数设置?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器轻载、重载模式如何通过参数设置?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器有两种不同的过载模式。
轻载模式:适用于过载较小(最大至110%)的应用场合,电机功率应小于或等于变频器的额定功率。
重载模式:适用于过载较大(最大至150%)的应用场合,电机功率应小于或等于变频器降低一档的额定功率。
设置的菜单路径为:简单启动→ 简单启动→ 双档额定值,默认参数常载为轻载,修改为重载后过载能力为重载模式。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。