我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312变频器和ATV71变频器做双电机切换时有什么区别?
问题描述:
ATV312做双电机切换时两套电机参数能否像ATV71一样,在电机参数中自动切换显示?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV312变频器

解决方法:

ATV312分别设置两套电机参数,如NCR1,NCR2,通过逻辑端子状态为1/0来识别哪一套参数有效,DRC菜单里监测到的始终是第一套参数,不会自动变化为第二组参数,只能通过观察LI的逻辑输入状态来判断是否切换为第二套参数。

ATV71第二套电机参数是将对应逻辑端子激活后再在DRC里面去设置,通过逻辑端子状态变频器自动识别第几套参数,相应的会在DRC菜单中显示。