我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的正转和反转端子,能再赋予预设速度的功能吗?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的正转和反转端子,能再赋予预设速度的功能吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的正转和反转端子,可以再赋予预设速度的功能。比如ATV630变频器的DI1端子已经作为正转功能,DI2端子已经设置为反转功能。若将DI1,DI2再赋予预设速度功能,设置步骤如下:

1、将访问级别改为专家权限,设置路径如下:8我的偏好---8.6访问等级,将访问等级改为专家权限;

2、通过5完整设置---5.9通用功能---预设速度---2个预设频率分配,将2个预设频率分配改为DI1;

3、通过5完整设置---5.9通用功能---预设速度---4个预设频率分配,将4个预设频率分配改为DI2。

专家模式下可以给一个端子赋予多个功能,但在端子数量充裕的情况下不建议这样使用。如果一定要这样设置,需要客户测试功能及逻辑是否会有冲突。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。