我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930的FDR功能是什么意思?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0的FDR功能是什么意思?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

FDR(Fast Device Replacement) service可以简化连接到以太网中的设备的更换,当设备不能正常工作的时候,可以通过此服务,快速的更换设备,恢复配置。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。