我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器设置电机参数后,是否还需要设置电机热电流?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器设置电机参数后,是否还需要设置电机热电流?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器在设置电机额定电流后,如果没有超出热电流的范围,电机热电流会自动修改为设定的电机额定电流,也可以根据实际情况修改此参数。一般情况下,将电机热电流设置为电机铭牌上标明的额定电流即可。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。