我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630,ATV930使用R1故障继电器接故障指示灯,如何让指示灯仅在变频器发生故障时才亮?

问题描述:
ATV630,ATV930将R1设置为故障继电器后,R1继电器触点动作时序,利用R1B和R1C接指示灯时,怎么实现指示灯在故障时亮,无故障时灭的状态

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

R1设为故障继电器时,如果直接用R1BR1C接到故障指示灯的控制回路中,那么指示灯在变频器断电和发生故障时都是亮的。

可以把进线接触器的开点和R1BR1C串联接到故障指示灯的控制回路中,那么指示灯只有在变频器通电且发生故障时才会亮(也适用于PLC的变频器故障检测)。