ATV630、ATV930变频器面板STATUS灯显示绿灯闪烁是什么意思?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器面板STATUS灯显示绿灯闪烁是什么意思?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
有两种闪烁状态,闪烁(Blinking)和快闪(flashing)。闪烁(Blinking)表示准备就绪;快闪(flashing)表示加速或减速。STATUS状态灯有以下几种,如下表所示:
| LED | 颜色和状态 | 描述 |
| STATUS | 不亮 | 表示变频器断电 |
| 绿色闪烁(Blinking) | 表示变频器未运行,等待启动 | |
| 绿灯闪烁(flashing) | 表示变频器处于暂停状态(加速、减速等) | |
| 绿色亮 | 表示变频器正在运行 |
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?