我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630,ATV930,ATV340 面板左上角显示NST的原因,如何处理?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0和ATV340 断电再上电,面板左上角显示NST的原因,如何处理

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV340变频器

解决方法:

ATV630、ATV930、ATV340 变频器面板左上角显示NST表示自由停车,可能的原因及解决方法如下:

1、如果变频器【2/3 线控制】设置为两线制,变频器默认参数是需要检测到启动信号的上升沿才能启动,正确顺序是先给变频器通电,再接通启动信号。如果变频器通电前或手动故障复位时,正转或反转端子已经与24V 接通,变频器就会显示【NST】,不能起动。
解决方法:将正转D
I1 或反转DI2 24 V端子断开。

2、如果变频器【2/3 线控制】设置为三线制,但是DI1 没有与24V 接通,变频器就会显示【NST】
解决方法:接通DI1 24V(源型接线Source)。

3、如果【自由停车】功能被分配给逻辑端子低电平,而且此端子没有接通24V ,“自由停车”功能就会阻止变频器起动,变频器状态显示为【NST】。
解决方法:将该端子接通24V(源型接线Source)。

4、如果启动命令为通讯,【控制方式】参数为组合通道或者隔离通道,上电之后变频器就会显示【NST】且保持在停车模式。
解决方法:通讯主站根据
DriveCom 流程往控制字中写入指令,直到变频器达到ready 状态。

5、如果电源接触器命令】菜单下【变频器锁定】设置为逻辑输入端子,而且这个端子没有接通,变频器也会锁定在NST
解决方法:
将设置的输入点接通24V(源型接线Source

6、变频器有些参数只能停止状态下修改,如果使用通讯重复的修改这些参数,变频器会锁定在NST。
解决方法:修改外部程序,让参数每次只修改一次。

排除以上6种可能的原因, 如果还出现NST,可拨打施耐德电气客户服务热线4008101315获取支持。

注意:ATV340变频器22kW及以下的(ATV340U07N4*~D22N4*)上面24V端子是DISUP。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。