我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器无法通过SOMOVE软件在线控制启停,是什么原因?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器无法通过SOMOVE软件在线控制启停,是什么原因?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

当变频器的命令通道为图形终端(由HMI控制变频器启停)时,Control Panel的Enable处于灰色无法选择的状态,无法通过SOMOVE软件在线控制启停。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。