我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器是如何检测输入侧电压的?

问题描述:
ATV630、ATV930变频器是如何检测输入侧电压的?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器内部有专门检测进线电压的元器件,并不是通过直流母线电压进行换算的;如果变频器报输入缺相PHF故障,可以通过变频器显示菜单查看进线电压(1-2、2-3、3-1)的测量值,来判断进线电压是否正常。

1、可以在ATV630和ATV930系列变频器的中文面板上查看三相输入电压,如下图:

2、可以通过通讯读取对应寄存器来监视三相输入电压(单位为0.1V),寄存器地址如下图:

注意:ATV630C22N4、ATV630C25N4、ATV630C31N4、ATV930C22N4、ATV930C22N4C、ATV930C25N4C、ATV930C31N4C这几个型号的变频器无法查看进线电压(1-2、2-3、3-1)