我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320*C与ATV320*B有哪些区别?
问题描述:
ATV320*C与ATV320*B有哪些区别?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320*CATV320*B的主要区别如下:

1. 供电电压及功率范围不同

ATV320*C包含单相200-240V供电(0.18KW-2.2KW

三相200-240V供电(0.18KW-15KW

三相380-500V供电(0.37KW-15KW

三相525-600V供电(0.75KW-15KW

ATV320*B包含单相200-240V供电(0.18KW-2.2KW

三相380-500V供电(0.37KW-15KW

2. 外形不同,尺寸不同,ATV320*C紧凑型,ATV320*B书本型(由于外观不同,会涉及到端子位置,通讯接口外置,附件安装方式不同)

3. 通信模块和速度检测模块插槽不同,ATV320*B本体集成了通信模块和速度检测模块接口,ATV320*C加适配器VW3A3600扩展通讯模块或者速度检测模块接口。