我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器能否支持PROFINET通讯协议?

问题描述:
ATV320变频器如何选配PROFINET通讯卡

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器支持PROFINET通讯协议,通讯卡型号为:VW3A3627。需要注意的是ATV320*C的选配通讯卡时需要订购一个通信模块的适配器VW3A3600扩展一个通讯卡接口。ATV320*B变频器本体集成通信卡接口。