我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器逻辑输入DI端子的采样时间是多少?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器逻辑输入DI端子的采样时间是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630变频器逻辑输入DI端子的采样时间如下所示:

DI1-DI6 作为逻辑输入时,采样时间:最长 2 ms ± 0.5 ms

DI5-DI6 作为脉冲输入时,采样时间:最长 5 ms ± 1 ms

ATV930变频器逻辑输入DI端子的采样时间如下所示:

DI1-DI8 作为逻辑输入时,采样时间:最长 2 ms ± 0.5 ms

DI7-DI8 作为脉冲输入时,采样时间:最长 5 ms ± 1 ms

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。