ATV320变频器逻辑输入SW1如何使用,逻辑输入源型和漏型如何接线?
问题描述:
ATV320变频器逻辑输入SW1如何使用,逻辑输入源型和漏型如何接线?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
逻辑输入开关 (SW1) 用于使逻辑输入与可编程控制器输出技术相适应。

Source (源型)位置,Sink int(漏型)位置,Sink ext (外部)位置。
如果 PLC 的数字输出模块的逻辑输出是 PNP 晶体管输出的,需要使用 SW1 的出厂设置source。
如果 PLC 的数字输出模块的逻辑是 NPN 晶体管输出的,使用内部电源 SW1 的改为 Sink int,使用外部电源请将 SW1 的改为 Sink ext。
如果 PLC 的数字输出模块的逻辑输出是继电器输出的,这时对 SW1 的设置没有硬性要求,
用户可根据接线图自由选择 SW1 的跳线。

当使用 PLC 通过端子硬件接线:请按照 IO 模块的逻辑输出是 PNP 还是 NPN 设置好逻辑输入开关 SW1 后,再按逻辑输入开关 SW1 的设置按上面的控制接线图接好线。
是否有帮助?