我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器通讯控制启停,在没有设置本地/远程切换的情况下,能否实现本地端子控制停机?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器通讯控制启停,在没有设置本地/远程切换的情况下,能否实现本地端子控制停机?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

将变频器的2/3线控制(TCC)设置为3线控制,在DI124V之间接一个常闭触点作为停止信号,DI124V必须接通变频器才可以启动,当需要在本体停机时,直接断开DI124V之间的常闭触点,即可实现本地停机。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。