SoMove软件通过以太网方式连接到ATV630、ATV930变频器时,如何设置?
SOMOVE软件通过以太网方式连接到ATV930,ATV630变频器的步骤说明如下:
1、用网线连接电脑的以太网口与变频器的以太网口,在ATV630通信菜单的“内置以太网配置”中,配置变频器的IP地址和子网掩码,需要与电脑IP地址在同一网段,例如下图电脑IP地址为10.177.123.52,子网掩码为255.255.255.0。

2、将变频器IP地址设置为10.177.123.53,子网掩码为255.255.255.0,并设置IP分配模式为固定,将变频器断电重新上电。
3、打开Somove软件,点击左侧的“编辑连接/扫描”,在弹出的窗口中,有Modbus TCP、Modbus IPV6、远程网关三个选项均为以太网连接方式。
4、远程网关连接方式:选择 “远程网关”,点击右侧的“高级设置”按钮,在“高级设置”窗口中,设置远程网关的IP地址为变频器IP地址,即10.177.123.53,点击“确定”。

点击下图中“扫描网络”,开始扫描设备,扫描完成后会出现ATV6XX变频器图标,双击该图标,在弹出的警告窗口中,阅读并勾选表示已经阅读并理解该安全警告信息,点击“确定”,出现“从设备加载”进度条,表示正在从ATV630变频器中获取设备信息,项目加载完成后,左下角显示Connected,即完成了Somove与ATV630的“远程网关”连接。

5、Modbus TCP连接方式:与“远程网关”模式过程类似,选择Modbus TCP,点击右侧的“高级设置”按钮,在“高级设置”窗口中,选择“扫描”选项卡,目标网络为所需要连接的变频器的IP地址,此处设置为 10.177.123.53,连接类型选择单个,地址为IP地址最后一个字段,即53,点击“确定”,点击“扫描网络”,即可扫描到所连接的ATV630 变频器,后面的步骤与“远程网关”模式相同。

6、Modbus IPV6模式:与Modbus TCP方式类似,不同之处是首先需要设置电脑的IPV6地址及子网前缀长度,也可以使用自动获取IPV6地址的方式,此处设置我的电脑IPV6地址为自动获取方式。接下来在Somove软件中,选择Modbus IPV6,在“高级设置”窗口中,设置最大扫描网络设备数量,此处设置为1,点击“确定”,点击“扫描网络”,即可扫描到所连接的ATV630变频器,后面的步骤与“远程网关”模式相同。


以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?