我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器如何在编码器之间切换?

问题描述:
ATV340变频器一次只能接一个编码器,但可以通过第三方编码器信号切换器,实现编码器切换。

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340一次只能连接一个编码器。(要么变频器自带CN3-EnC,要么通过可选的编码卡)。

但是,对于有些应用,我们可能需要更多的编码器。例如ATV340带多电机,其中每个电机有自己的编码器(闭环)。

为了克服ATV340的限制,我们可以使用第三方编码器信号切换器,如来自MotronaGV210

该信号切换器可以从两个编码器(甚至两种不同的信号类型:RS42224V推挽)接收信号,并将一个输出信号发送到ATV340

CHM=yes

CNF1=DI5

R1=第一套电机的抱闸

R2=第二套电机的抱闸

CTT=Full Flux Vector (closed loop)

EECP=AB

EECV=5V

ENU=Speed regulation

EPGI=1024