我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器与触摸屏HMIGTO2310使用MODBUS RTU通讯,通讯字如何对应?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器与触摸屏HMIGTO2310使用MODBUS RTU通讯,通讯字如何对应?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

变频器通讯字+1=触摸屏地址,地址偏移了一位,触摸屏使用寄存器40000区,变量类型定义为INT,通讯字对应关系举例如下:

变频器地址 触摸屏地址
CMD控制字 8501 48502
频率给定 8502 48503
ETA状态字 3201 43202

在触摸屏软件Vijeo Designer 6.2建立变量如下图,数据类型选“INT”,数据源选“外部”,设备地址寄存器选“40001+i”, 偏移量写3201,生成预览地址为43202,对应变频器的通讯字地址3201

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。