FA366650
FA366650
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340带有编码器卡,测量的输出频率地址是什么?
问题描述:
ATV340加装编码器卡,测量的输出频率地址。
所属产品线:
ATV340变频器
解决方法:
地址是
3219
,单位是
0.1Hz
。
首次发布日期:
2018/12/28
修订日期:
2018/12/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV340变频器
探索更多
范围:
ATV340变频器