我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器如何用通讯读取32位双字的参数?

问题描述:
以RTH参数为例说明如何用通讯读取ATV340变频器32位双字的参数

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

以【电机运行时间】RTH参数为例,通讯地址表中地址的是每个参数的第一个地址(16位),RTH参数的逻辑地址是10#3244,RTH32位双字的参数,所以RTH参数是放在寄存器32443245上的。

3244对应于高有效位,3245对应于低有效位,把3244和3245读到的数值换算成十六进制后再进行组合即可得到RTH的实际数值,即RTH(32bits) = 16#3244 (16bits) + 16#3245 (16bits)  。
(注意:这里的+,不是数值相加,是前后位置的相加)

例如:3244中的数值是325613245中的数值是32451,换算成十六进制后分别是7F31和7EC3,那么RTH的数值是十六进制的7F317EC3,再换算成十进制的数值就是2,133,950,147秒

另外不可以逐个读取这两个寄存器,要使用双字命令读取。