我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
可以通过SoMove或Web服务器更改ATV340系列变频器中的日期/时间吗?
问题描述:
带以太网通讯的ATV340变频器可以通过SoMove或Web服务器更改变频器中的日期/时间。

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

要通过SoMoveWeb服务器来修改ATV340系列变频器的日期/时间,变频器需要带以太网协议;不带以太网接口的,目前不能通过SoMoveWeb服务器来修改变频器的日期/时间。

下图以somove为例解释如何操作:

在“modbus TCP/以太网IP”中点击“SNTP”,将服务器1IP地址设置为电脑的IP地址,点击“检查SNTP时间”,变频器就可以从网络时钟中更新日期/时间。