FA366656
FA366656
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320安装时的相对湿度要求是多少?
问题描述:
ATV320安装时的相对湿度要求
所属产品线:
ATV320变频器
解决方法:
5...95 %
无滴水和无凝露,符合
IEC 60068-2-3
。
首次发布日期:
2018/12/28
修订日期:
2020/7/8
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV320变频器
探索更多
范围:
ATV320变频器