我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器找不到完整设置,只能看到几个参数,如何查看完整设置菜单?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器找不到完整设置,只能看到几个参数,如何查看完整设置菜单?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

依次进入8 我的偏好,访问级别 将访问级别设置为标准权限或者是专家权限即可。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。