我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器做了自整定,自整定状态也显示自整定完成,为什么断电重启后自整定状态显示未整定?
问题描述:
ATV340自整定状态为何断电后会更改,这种情况下是否需要再做自整定。

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器做了自整定后断电重启后自整定状态显示未整定,这个是正常的。请看下图。

1,未做自整定,电机整定菜单显示如下图。自整定状态显示未整定,参数整定选择显示默认。

2,已做自整定,电机整定菜单显示如下图。自整定状态显示自整定完成,参数整定选择显示测量。

3,断电重启以后,电机整定菜单显示如下图。自整定状态显示未整定,参数整定选择显示测量。

因此,当前版本下,当参数选择整定选择显示为测量时,表示变频器已经做了自整定,这种情况下不用再做自整定。在往后的版本更新中,可能会修改这个功能。