ATV340变频器设置制动逻辑控制后报制动单元开路故障BUFO如何处理?
问题描述:
ATV340变频器设置制动逻辑控制后报制动单元开路故障BUFO如何处理?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
制动单元开路BUFO故障是因为变频器检测到制动电阻阻值过大而触发的故障。
ATV340变频器启用制动逻辑控制功能,将制动分配设置R2之后,制动电阻BRC会被强制为是。此时如果变频器未接入制动电阻,就会报制动单元BUFO故障。如果不需要使用制动电阻功能,将制动电阻BRC设置为否,再复位故障即可。
是否有帮助?