ATV340变频器通过通讯设置参数,断电不保存如何处理?
问题描述:
ATV340变频器通讯修改参数,如何操作能够断电保存。所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
可以将扩展控制字CMI(modbus地址:8504)的bit1由0置1,就可以断电保存修改后参数。
因为ATV340用通讯设置参数是将修改后参数保存到易失性储存RAM中,RAM断电不保存。修改CMI可将参数保存到非易失性储存EEPROM中,断电可以保存。但是要注意,如果是周期性写入扩展控制字,PLC 一定要在写入第一次请求后置 0,因为 EEPROM写入次数的寿命只有 10 万次。
是否有帮助?