我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器编码器热保护功能如何设置?
问题描述:
ATV340的编码器热保护功能设置方法

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器编码器热保护功能参数步骤设置如下:

进入【完整设置】-【电机参数-【电机监视-【过热监控菜单,

1、如果编码器温度传感器为PTC,【编码器温度传感器类型】参数设置为“PTC”,【编码器过热响应】默认为“斜坡停车”,热保护就已经生效了。

2、如果编码器温度传感器为PT100等热电阻,【编码器过热响应】默认为“斜坡停车”,【编码器过热阈值】设置默认为110℃,编码器过热警告阈值设置默认为90℃,热保护就已生效。