我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器的brp制动电阻监视功能如何设置,保护原理是什么?

问题描述:
ATV340的制动电阻监视如何使用,是什么原理?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

参数设置:

完整设置-错误警告处理-制动电阻监视:

制动电阻监视设置为错误。

制动电阻功率设置为制动电阻实际功率。

制动电阻阻值设置为制动电阻实际阻值。

原理:通过设置的电阻功率和阻值参数,计算制动电阻发热量,发热量达到故障阈值,触发故障。