我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器的面板柜门安装附件哪些是必选件?柜门安装附件中紧固工具ZB5AZ905有何作用,是不是必选件?
问题描述:
ATV340变频器面板安装附件如何选型,紧固工具ZB5AZ905是不是必选件?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340面板如果要柜门安装,可选中文面板有2种,VW3A1111VW3A1113

一,面板为VW3A1111

柜门安装必选件:远程安装套件VW3A1112和连接电缆。其中连接电缆规格有四种:VW3A1104R101m),VW3A1104R303m),VW3A1104R505m),VW3A1104R10010m)。

二,面板为VW3A1113

柜门安装必选件:远程安装套件VW3A1114和连接电缆。其中连接电缆规格有四种:VW3A1104R101m),VW3A1104R303m),VW3A1104R505m),VW3A1104R10010m)。

紧固工具ZB5AZ905作用是将远程安装套件的固定螺母拧紧。

远程安装套件VW3A1112里面已经包含了一个ZB5AZ905

远程安装套件VW3A1114里面没有ZB5AZ905ZB5AZ905不是一个必选件。