我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器Webserver功能如何设置,有哪些注意事项?

问题描述:
ATV340变频器的Webserver设置方法,注意事项。

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

1, 找到密码并记录。首先进入8我的偏好-8.7网络服务器-网页服务器缺省密码。

2,设置固定IP地址。进入6通信-6.1通信参数-内置以太网配置,将IP模式设置为固定,IP地址设置为192.168.0.3。子网掩码设置255.255.255.0。网关默认0.0.0.0。设置完必须断电重启。

3,配置电脑IP地址为192.168.0.1。子网掩码设置255.255.255.0。网关默认0.0.0.0

4,打开IE浏览器,在网址栏输入192.168.0.3。会出现登陆界面,用户名默认ADMIN,输入第一步记录的密码。接下来会跳转到密码修改界面,请输出新密码,新密码至少8个字符,要由字母、特殊符号和数字组合而成。修改成功后就可以登陆到参数界面,可以在右上角将语言设置为中文。