我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630接入PTC传感器如何设置参数?

问题描述:
ATV630支持PTC传感器,如何设置,需要设置那些参数?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630系列变频器 AI2 或者是AI3可以支持PTC传感器。以AI2 接入PTC传感器设置为例,具体设置方法如下:完整设置→电机参数→电机监视→ 热监控,设置热监控为“是”。该菜单下AI2类型设置为PTC 即可。