我们今天能为您提供什么帮助?

如何使用智能手机配置“RENF22R2MMW NFC时间继电器”的功能和时间?

问题描述:
使用智能手机配置“RENF22R2MMW NFC时间继电器”的功能和时间。

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

步骤1.1:打开NFC APP。

步骤1.2:选择读取按钮。

步骤1.3:把电话放在NFC时间继电器前面,调整手机直到配对指示灯亮起。

步骤1.4:当上传成功执行时,屏幕显示“读取继电器成功”。

步骤2.1:选择功能C,带控制信号的断电延时功能。

步骤2.2:定时选择,按下T按钮并设置t= 5s。