我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何使用智能手机配置“RENF22R2MMW NFC时间继电器”的“诊断”模式?
问题描述:
使用智能手机配置“RENF22R2MMW NFC时间继电器”的“诊断”模式。

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

步骤1:打开NFC APP,选择“诊断”按钮。

步骤2:按下读取按钮,把电话放在NFC时间继电器前面。

步骤3:上传成功执行后屏幕显示“继电器产品处于诊断模式”。

步骤4:电源指示灯(绿色)快速闪烁,表示产品处于“诊断模式”。