问题描述:
ATV320变频器的R继电器能承受多大电压多大电流?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器的R1继电器带阻性负载最大开关电流是交流250V或者直流30V时为3A,感性负载最大开关电流是交流250V或者直流30V时为2A;R2继电器带阻性负载最大开关电流是交流250V或者直流30V时为5A, 感性负载上最大开关电流是交流250V或者直流30V时为2A。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV320变频器的R1继电器带阻性负载最大开关电流是交流250V或者直流30V时为3A,感性负载最大开关电流是交流250V或者直流30V时为2A;R2继电器带阻性负载最大开关电流是交流250V或者直流30V时为5A, 感性负载上最大开关电流是交流250V或者直流30V时为2A。
是否有帮助?